ElektroG / WEEE

Produktdaten verwalten

Seit dem 1. Juli 2023 gilt eine neue Überprüfungspflicht auf allen Marktplätzen.

Das bedeutet, dass Ihre Angebote und Produkte in den entsprechenden EAR (Elektro-Altgeräte Register) Kategorien eine WEEE-Nummer (Waste from Electrical and Electronic Equipment) haben müssen. Dies kann entweder Ihre eigene Nummer sein oder die des Erstinverkehrbringers (Hersteller oder Händler). Alle Informationen zur Registrierung finden Sie direkt bei der stiftung elektro-altgeräte register.

Damit Ihre Angebote weiterhin auf dem Conrad Marketplace verfügbar sind, müssen die folgenden Einstellungen in Produkt- und Angebotsdatei vorgenommen werden:

 

Angebotsdatei:

Hersteller-ID
Hier muss für alle relevanten Angebote die korrekte WEEE-Nummer von Ihnen hinterlegt werden. 

code: producer-id[DE-WEEE]

 

 

Produktdatei:

ElektroG (DE) Marke wie EAR-Registrierung

Tragen Sie hier bitte die exakte Marke zu dem Produkt ein, die auch bei der Stiftung EAR eingetragen ist. (Durch Abweichungen in der Schreibweise kann das Angebot gesperrt werden.)

code: Product.Disposal.ElektroG.Brand@DE

und

ElektroG (DE) Geräteart

Dieses Feld ist eine Werteliste, die alle offiziellen Gerätekategorien der Stiftung EAR beinhaltet. 

Wählen Sie hier die entsprechende Kategorie (=Geräteart) aus.
Wenn Sie "ElektroG Kennzeichnung nicht erforderlich" auswählen, bestätigen Sie, dass dieses Produkt nach hinreichender Prüfung in Deutschland nicht registrierungspflichtig ist und daher keine WEEE-Nr. hinterlegt werden kann.

code: Product.Disposal.ElektroG.Code@DE

detaillierte Werteliste für "ElektroG (DE) Geräteart"

list-code: LOV.ElektroG

(Stand 01.07.2024)

value-label value-code
Wärmeüberträger, die in privaten Haushalten genutzt werden können 111
Wärmeüberträger für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 112
Bildschirmgeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können 221
Bildschirmgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 222
Lampen, außer Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können 331
Lampen für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 332
Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können 336
Großgeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können 441
Großgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 442
Große Photovoltaikmodule, die in privaten Haushalten genutzt werden können 446
Große Photovoltaikmodule für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 447
Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können 551
Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 552
Kleine Photovoltaikmodule, die in privaten Haushalten genutzt werden können 556
Kleine Photovoltaikmodule für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 557
Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik, die in privaten Haushalten genutzt werden können 661
Kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten 662
ElektroG Kennzeichnung nicht erforderlich 999

 

 

mögliche Use Cases:

1. Mapping in Ihrem System:

Der Code sollte idealerweise dann verwendet werden, wenn ein Produktfeed in Form der Attribut- und Wertecodes für ALLE Attribute und Werte übertragen wird
(dieser wird bei Übermittlung einer CSV oder XML Datei ohne jegliches Mapping in Ihrem Mirakl Konto akzeptiert).

Beispielaufbau dieser Werte in einer eigenen Produktdatei:

Produkt-ID (Artikelnr. des Verkäufers) ElektroG (DE) Geräteart Product.Disposal.ElektroG.Code@DE Product.Disposal.ElektroG.Brand@DE
123456 Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können 551 Markenname xyz
471108 ElektroG Kennzeichnung nicht erforderlich 999 Markenname abc

 

2. Mapping über den Mirakl Konfigurationsassistenten:

Das Label kann bei Nutzung einer CSV oder XLSX übertragen werden (und würde somit ein Automapping in Ihrem Mirakl Konto ermöglichen). Sollten Sie Ihre eigenen Attribut- und Wertebezeichnungen (für Wertelistenattribute) verwenden, so können diese natürlich auch auf das entsprechende Conrad Attribut gemappt werden.
→ Für diese Option ist eine Erweiterung der Zuordnungen über den Mirakl Mapping-Assistenten notwendig. Ergänzen Sie unbedingt ihr Mapping um diese beiden Attribute.

3. Nutzung des Mirakl Templates:

Bei Verwendung der Mirakl Vorlage sind die Attribute bereits korrekt aufgeführt.

Die Geräteart kann aus dem entsprechenden Drop Down Menü ausgewählt werden.
(Spalte: ElektroG (DE) Geräteart)

Die Markenbezeichnung muss auch hier in Textform (wie beim EAR registriert) angegeben werden.  
(Spalte: ElektroG (DE) Marke wie EAR-Registrierung)

→ Voraussetzung wäre dabei die Nutzung einer aktuellen Vorlage oder die Erweiterung einer bestehenden Vorlage.

4. Nutzung eines Aggregators:

Sollten Sie eine Anbindung mittels eines unserer Interfaces haben (bspw. ChannelEngine, Plentymarkets, JTL, etc.) so müssten die Attribute über das jeweilige User Interface dort entsprechend konfiguriert und gemappt werden.

 

Bitte beachten:

Bei Nutzung der Mirakl API zur Übertragung der Angebote ist zu beachten, dass dazu sowohl der Endpunkt OF01 als auch OF24 genutzt werden kann.

Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen beiden Endpunkten, auf welchen wir Sie hiermit im Zuge des Uploads der WEEE-Nummern hinweisen möchten. Sie können die notwendigen Informationen auch in der API Dokumentation nachlesen.

  • OF01
    Wenn Sie nur einen oder mehrere bestimmte Werte aktualisieren wollen, nutzen Sie diese API. Übermitteln Sie dazu die SKU und die betreffenden Felder (z.B. WEEE-Nummer, Preis etc.), die Sie aktualisieren wollen. Die Übermittlung der sku + bspw. Preis oder Bestand funktioniert nur für bereits in Ihrem Konto angelegte Angebote.

  • OF24
    Nutzen Sie diese API für Ihre Angebotsupdates, müssen Sie darauf achten, dass alle Felder befüllt werden (hier eine Übersicht aller relevanten Merkmale). Bleibt ein Feld leer, das vorher befüllt war, überschreibt Mirakl diesen Wert automatisch mit dem Default-Wert (in der Regel 0). Das führt dazu, dass dieser Wert verloren geht.

Eine Prüfung der Angebote und Produkte auf mögliche rechtlich relevante Fehler sollten Sie im Seller Portal vornehmen. 
Nutzen Sie dafür auch die ausführliche Anleitung zur Benutzung der ElektroG Berichte im Dashboard "Performance":   ElektroG im Seller Portal

 

Speichern Ihrer WEEE-Nummer im Shopkonto:

Haben Sie sich selbst bei bei der Stiftung EAR registriert und somit eine eigene WEEE-Nummer, hinterlegen Sie diese Nummer in Ihrem Shopkonto bitte in den folgenden zwei Feldern:

 

  • “Mein Konto” → “Einstellungen” → “Shop” → “WEEE-Reg.-Nummer”
    • Die WEEE-Nr. in diesem Feld wird auf die erstellten Kundenrechnungen übertragen.

 

 

  • Auf Ihrer Shopseite unter dem Reiter “Kreislaufwirtschaft”
    •  Dieses Feld wird von Mirakl als Fallback genutzt. Fehlt in Ihrem Angebotsfeed die WEEE-Nr. für registrierungspflichtige Artikel nach dem ElektroG, so wird den Angeboten die dort eingetragene WEEE-Nr. übertragen.

 

 

FAQ:

Warum ist mein Artikel mit einem WEEE Fehler aufgeführt, obwohl keine WEEE Nummer benötigt wird? 

Manche Artikel sind gemäß der Webseite der Stiftung EAR nicht registrierungspflichtig, obwohl diese in einer dafür vorgesehenen Kategorie enthalten sind. Dann bleibt das Feld Hersteller-ID am Angebot leer.

Es muss in diesem Fall eine Ausnahme über die Produktdatei festgelegt werden: 
Übermitteln Sie im Feld für ElektroG (DE) Geräteart den Wert  "ElektroG Kennzeichnung nicht erforderlich" (Code: 999). 

Fazit:

Die WEEE-Nummer wird am Angebot übergeben.
Marke und Geräteart am Produkt.


Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Kombination aller drei Attribute gegen die Schnittstelle des EAR geprüft.

Bei positiver Rückmeldung werden Ihre Angebote wie gewohnt an den Shop übergeben. Bei negativer Rückmeldung dürfen wir Ihre Angebote nicht anzeigen, sie werden dementsprechend in unserem Shop nicht verfügbar sein.

Weitere Themen