Produktlisting-Richtlinien

Recht & Compliance

Produkte unterliegen teilweise rechtlichen Angaben, welche dem Käufer auf eine bestimmte Art und Weise am Produkt kommuniziert werden müssen.

Damit es zu keinen rechtlichen Abmahnungen seitens unterschiedlicher Institutionen kommt, finden Sie nachfolgend alle relevanten Inhalte mit den nötigen Auszeichnungspflichten. Diese sind auf der Conrad Sourcing Platform für alle Beteiligten Pflicht. Bei Nichtbeachtung werden nötige Maßnahmen eingeleitet, die bis zum Sperren des Accounts führen können.

Übersicht der wichtigsten Produktangaben

  • Geschützte Markenbegriffe
  • Werbung mit dem Begriff „Leder“
  • Textilprodukte
  • Lebensmittelverordnung
  • Werbung mit Selbstverständlichkeiten

Rechtlich relevante Probleme finden Sie in Ihren Dashboards im Seller Portal aufgelistet. Überprüfen Sie dort regelmäßig um Fehler zu beheben.

 

Energieeffizienzkennzeichnung

Energieeffizienz-Angabe

Die Energieeffizienzklasse (EEK) ist eine Bewertungsskala, die einen Vergleich des Produkts anhand seines Energiebedarfs (Strom oder anderer Energieträger) und weiterer Gebrauchseigenschaften ermöglicht. Neben der EEK-Angabe muss online zwingend ein Energielabel mit den von der EU vorgeschriebenen Angaben sowie ein Produktdatenblatt bereitgestellt werden.
Grundsätzlich wird derzeit zwischen zwei Gruppierungen unterschieden: Den Produktgruppen, die unter neue Kennzeichnungsverordnungen fallen (erkennbar an den EE-Pfeilen im neuen Design mit integriertem Spektrum A->G) und die Produktgruppen mit alten Verordnungen. 

Neue EU Verordnung

Betroffene Produktgruppen sind hier unter anderem Fernseher, Monitore, Waschmaschinen oder Lichtquellen. Jeder Artikel muss in der EU EPREL Datenbank registriert werden.
Bei diesen Produkten ist ein neues Energielabel der Skala A bis G erforderlich. Außerdem muss ein Energiedatenblatt (energy fiche) in PDF Form angeliefert werden. Folgende Attribute müssen dafür gepflegt werden.

 
1) Es gibt nur ein EEK-Spektrum für alle EEK-relevanten Produktgruppen - und zwar A bis G.
  • In der EEK-Werteliste gibt es nur noch die Werte A (A - G), B (A - G), usw.
  • ATT.LOV.Energy.Efficiency.Class (2021 Energieeffizienzklasse)
  • Die neuen EEK Pfeile werden automatisch hinterlegt, je nachdem welche Energieeffizienzklasse ausgewählt wurde.
 
2) Neues Layout der Energieeffizienzlabel
  • Jedes EEK-relevante Produkt muss ein neues Label erhalten
  • Product.ImageEnergyEfficiencyLabelURL_MP (Energieeffizienzlabel URL)

 

3) Jeder Hersteller muss neben dem jeweiligen EEK-Label auch ein EEK-Produktdatenblatt liefern

 

Alte Verordnung

Betroffene Produktgruppen sind hier unter anderem Klimageräte, Backöfen oder Dunstabzugshauben.
Bei diesen Produkten ist ein altes Energielabel anzugeben. Außerdem ist hier ein Produktdatenblatt entsprechend der jeweiligen Verordnung zu übermitteln, das alle in der Verordnung genannten Daten enthält; zusätzlich auch gewisse technische Angaben, um eine Erstellung eines virtuellen Produktdatenblatts zu ermöglichen.

Grundpreisangabe

Die Preisangabenverordnung verlangt, dass im Handel mit Endverbrauchenden nicht nur der Gesamtpreis, sondern auch der umgerechnete Preis auf eine leicht vergleichbare Größe der Verkaufseinheit je Mengeneinheit (Grundpreis) anzugeben.

Ist nach der allgemeinen Verkehrsauffassung zu erwarten, das eine Angabe nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche möglich ist, ist die Angabe des Grundpreises erforderlich.

Der umgerechnete Preis je Mengeneinheit (Grundpreises) muss bei allen Waren, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden, innerhalb des Angebotes, unmissverständlich, klar erkennbar und gut lesbar angezeigt werden. Individuelle Preisnachlässe (nicht jedoch die allgemein geforderten Preise) sind von der Pflicht zur Angabe von Grundpreisen ausgenommen. Mehrwertsteuern und „sonstige Preisbestandteile“ verstehen sich inklusive.

Die Mengeneinheit, auf die sich der Endpreis und somit auch der Grundpreis bezieht, richtet sich nach der allgemeinen Verkehrsauffassung und somit nach den Bezugsgrößen: Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche.

Testsieger-Labels

Testberichte bzw. Testlabels dürfen längstens 2 Jahre nach Veröffentlichung werblich eingesetzt werden. In gedruckten Werbemitteln, dürfen diese nur dann eingesetzt werden, wenn die Veröffentlichung innerhalb des Nutzungszeitraumes liegt. Dabei muss beachtet werden, dass die Quellenangabe (z.B. Heft 26/2016 oder www.autobild.de/tests) vollständig und gut lesbar sind.

Erweiterte Garantieleistungen / Garantiebedingungen

 

Wenn für ein Produkt eine erweiterte, bzw. besondere Garantie oder Supportleistung des Herstellers gegenüber Verbrauchenden existiert und damit geworben wird, so müssen die Bedingungen dem Kunden direkt zugänglich gemacht werden. Dies muss mittels einer PDF geschehen, die allen Anforderungen nach §479 BGB und EU-VO 2019/771 Artikel 17 entspricht.


Dieses PDF ist unter Garantiebedingungen URL (code: AssetSourceURL.WarrantyTerms) normal mit den Produktdaten zu übermitteln.
 

 

Gültige Garantieerklärungen müssen...

  • klarer und verständlicher Sprache formuliert sein.
  • einen Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers bei Mängeln enthalten; darauf, dass die Inanspruchnahme dieser Rechte unentgeltlich ist sowie darauf, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt werden
  • Name und Anschrift des Garantiegebers enthalten
  • das vom Verbraucher einzuhaltende Verfahren für die Geltendmachung der Garantie beschreiben
  • die Ware exakt nennen, auf die sich die Garantie bezieht
  • die Bestimmungen der Garantie, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes erklären

Gewährleistung/Herstellergarantie

Die freiwillige Herstellergarantie ist nicht zu verwechseln mit der Händler-Gewährleistung von 24 Monaten! Die Herstellergarantie ist unabhängig der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Händlers, welche in der Regel 24 Monate beträgt, bei Gebrauchtwaren aber auf 12 Monate verkürzbar ist. Eine Garantie ist eine zusätzliche Leistung, die auch keinen Einfluss auf die Gewährleistung haben darf.

Gewährleistung

Diese ist Verbrauchenden gesetzlich zugesichert und gilt gegenüber dem Verkäufer/Händler. Einen Anspruch auf Gewährleistung gibt es, wenn der Mangel nicht selbst verschuldet ist. Wenn ein Mangel innerhalb 12 Monaten auftritt, wird davon ausgegangen, dass dieser bereits beim Kauf vorhanden ist. In dieser Zeit muss der Verkäufer den Gewährleistungsanspruch erfüllen – oder beweisen, dass der Mangel selbst verschuldet wurde.
In den restlichen 12 Monaten muss der Käufer beweisen, dass der Mangel schon bei Kauf vorhanden war.Beispiel: Das Display eines Messgeräts ist nach 2 Monaten defekt. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist, wird das Gerät gegen ein Neues ausgetauscht.

Garantie

Eine freiwillige Garantie kann die gesetzliche Gewährleistung in keinem Fall verringern oder ersetzen, diese aber ergänzen.
Beispiel: Ein Produkt hat eine gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahre, jedoch gleichzeitig auch 2 Jahre freiwillige Herstellergarantie. Der Kunde könnte in diesem Fall auch noch nach 15 Monaten einfach auf die freiwillige Herstellergarantie zurückgreifen. Er muss dem Verkäufer/Händler nicht beweisen, dass der Mangel schon beim Kauf vorhanden war, wie es bei der Gewährleistung der Fall wäre.

Verwendungs-/Warnhinweise

Bei bestimmten Produkten gibt es rechtlich erforderliche Verwendungs- bzw. Warnhinweise, die bei Produktvermarktung zwingend mit angegeben werden müssen.

Beispiele

Biozidprodukte
Standard-Hinweistext „Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.“

Laser-Produkte
Hinweistexte abhängig von der Laserklasse/Laserleistung

Spielzeug
z.B. Standard-Hinweistext: „Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, verschluckbare Kleinteile“

Software
“Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs unter conrad.de.”

Gefahrstoff

Gesetzliche Grundlage für die Kennzeichnung und Verpackung von Gefahrstoffen ist die Verordnung 1272/2008. Sie wird auch CLP-Verordnung genannt (Classification, Labelling and Packing).

Einteilung der Kennzeichnungen in drei Gruppen:

  1. Signalwort (Gefahr, Achtung)
  2. Gefahren-Piktogramme
  3. Gefahren- und Sicherheitshinweise (GHS, H- und P-Sätze)
  • Sicherheitsdatenblatt muss für jeden Gefahrenstoff vorliegen.
  • Texte auf dem Produkt und im Sicherheitsdatenblatt müssen in Landessprache erstellt sein.
  • Die Kennzeichnung des Produkts muss mit der Angabe im Sicherheitsdatenblatt unter dem Abschnitt Kennzeichnungselemente übereinstimmen.

 

Nähere Informationen zu dem Thema und zur Pflege der Inhalte in Ihren Produktdaten finden Sie in diesem Artikel.

Geschützte Markenbegriffe

Bei Verwendung bestimmter geschützter Markenbegriffe muss ein Sternchen-Hinweistext im Bund oder direkt am Artikel gesetzt werden.

Beispiele

HDMI®:
“Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.”

Bluetooth®:
“Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.”

Teflon™:
Teflon™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der The Chemours Company FC, LLC.

Die Verwendung von markenrechtlich geschützten Begriffen, die sich in der Umgangssprache etabliert haben, ist nicht zulässig (außer, wenn es sich um Produkte des Markeninhabers oder um lizenzierte Produkte handelt).

Beispiele

„Schuko“
richtig ist „Schutzkontakt“

„Fön“
richtig ist „Haartrockner“

„Inbus“
richtig ist „Innensechskant“

Werbung mit dem Begriff „Leder“

Als Leder, Echt Leder oder mit einem Ausdruck, der nach der Verkehrsauffassung auf Leder oder auf eine Lederart (Rindbox, Nappa, Nubuk, Saffian, usw.) hinweist, darf beim Angebot oder Verkauf nur ein Material bezeichnet werden, dass aus der ungespaltenen oder gespaltenen tierischen Haut bzw. dem Fell durch Gerben unter Erhaltung der gewachsenen Fasern in ihrer natürlichen Verflechtung hergestellt ist.

Bei Werbung mit dem Begriff „Leder“ ist auf die korrekte Begrifflichkeit zu achten.

Folgende Begriffe sind unzulässig und wettbewerbswidrig und dürfen nicht verwendet werden.

  • Textilleder, Textil-Leder, textiles Leder
  • Veganleder, veganes Leder, Vegan Leather
  • Synthetikleder, synthetisches Leder
  • Faux Leder, Faux Leather
  • PU-Leder, PU-Kunstleder
  • Kunststoffleder, Kunststoff-Leder
  • Stoffleder, Stoff-Leder
  • Ledernachbildung
  • Eco-Leder, Ecoleder
  • Softleder

Textilprodukte

Bei bestimmten Produkten ist es erforderlich, das Material bzw. den Prozent-Anteil anzugeben, z.B. bei Arbeitshosen, Schuhen, Handschuhen usw.

Lebensmittelverordnung

Beim Verkauf von vorverpackten Lebensmitteln (Beispiel: Conrad-Energydrink) im Fernabsatz sind dem Kunden vor dem Kauf diverse Informationen zur Verfügung zu stellen.

Beispiele

  • Bezeichnung des Lebensmittels
  • Verzeichnis der Zutaten
  • Allergeninformationen
  • Menge oder Klassen bestimmter Zutaten
  • Nettofüllmenge des Lebensmittels
  • Besondere Anweisungen für die Aufbewahrungen
  • Besondere Anweisungen für die Verwendung
  • Ursprungsland oder Herkunftsort
  • Gebrauchsanleitung

Die erforderlichen Informationen ergeben sich nicht nur nach der Lebensmittelverordnung, sondern nach dem EU-Recht im Allgemeinen. Außerdem sind die Informationen in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung zu stellen, ebenso auf dem Produkt selbst. Zu beachten beim Verkauf sind außerdem ggf. zusätzliche Vorschriften in den jeweiligen Ländern.

Werbung mit Selbstverständlichkeiten

Bei Werbung darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass etwas „Besonderes“ geboten wird, obwohl nur der gesetzliche Mindeststandard erfüllt wird. Dies ist im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelt, ein Verstoß ist wettbewerbswidrig und kann abgemahnt werden.

Es wird mit „CE-zertifiziert“ geworben, obwohl dies bei dem speziellen Produkt vorhanden sein muss, damit es auf dem europäischen Markt verkauft werden darf.

Funkanlagengesetz (FuAG) - Umsetzung nach EU-Richtlinie 2022/2380

Das Funkanlagengesetz (FuAG) ist ein wichtiger Baustein für den Schutz der Verbraucher und die Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung des Funkfrequenzspektrums. Es legt fest, welche Anforderungen Funkanlagen erfüllen müssen, bevor sie auf dem Markt angeboten werden können. Sowohl Hersteller als auch Händler tragen eine hohe Verantwortung dafür, dass ihre Produkte den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Dazu gehören unter anderem die CE-Kennzeichnung und die Erstellung technischer Dokumentationen.

Die Richtlinie 2022/2380 ist eine Änderung der RED 2014/53/EU 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0053-20231001

  • Ziel des FuAG: Schutz der Verbraucher, Gewährleistung einer störungsfreien Nutzung des Funkfrequenzspektrums
  • Anwendbarkeit: Das FuAG gilt für alle in der EU verkauften Funkanlagen
  • Pflichten von Herstellern und Händlern: Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichnung, technische Dokumentation
  • Konsequenzen bei Verstößen: Bußgelder, Produktrückrufe

Nähere Infos zu den Anforderungen finden Sie in unserer Dokumentation.

European Data Act (Datenverordnung)

Am 12.09.2025 tritt die EU-Verordnung 2023/2854, auch European Data Act (nachfolgend: “Data Act”) genannt, in Kraft. Diese neue, weitreichende EU-Verordnung soll einen faireren Zugang und eine bessere Nutzung von Daten, die durch vernetzte Produkte und die mit ihnen verbundenen Dienste erzeugt werden, gewährleisten.

Der Data Act verpflichtet Hersteller von vernetzten Produkten und Anbieter der damit verbundenen Dienste, die Art und Weise der Datenverarbeitung und -nutzung offenzulegen. Verkäufer und Plattformen müssen diese Informationen ihrerseits bereits vor Vertragsabschluss bereitstellen. Details dazu finden Sie unter anderem hier: Das neue Datengesetz - Data Act.

Nähere Infos zu den Anforderungen zur Übermittlung der notwendingen Daten an den Conrad Marketplace finden Sie in dieser Dokumentation.

Weitere Themen